This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:分级 PoE PD 电路时出现问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663495/tps23753a-problem-with-pwering-up-poe-pd-circuit

器件型号:TPS23753A

您好!

我将 TPS23753A PD 控制器用于 PD 电路、即 PoE 1类1。

当在 PWRSPARE1和 PWRSPARE2上施加48V 的电压和大约300mA 的电流时、不会发生任何情况。

请给出建议。

谢谢!

Amina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需注意、本设计中的偏置和初级绕组反相、但在布局中进行了更正
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amina:

    您在 RTN 和 VSS 之间得到了什么电压? 此外、您是否有更清晰的原理图(可能是 PDF)供团队审阅? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回答! 到目前为止、当施加48V 和130mA 电流时、反激式转换器的输出电容器上的电压大约为2V (例如 C112)、但根据设计、我还应在转换器输出上获得大约5V 的电压、我在 RTN 和 VSS 之间测量了1mV。

    e2e.ti.com/.../2046.page1.pdf

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、我弄清楚这个问题、偏置绕组侧的二极管被缩短了、现在输出电压看起来更好!