This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65160:逻辑电平问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665086/tps65160-vlogic-question

器件型号:TPS65160

我尝试使用 TPS65160为 LCD 面板提供偏置电压。 TPS65160器件提供4个输出电压 Vs、VGH、VGL 和 Vlogic。 在我的应用中、我不需要 Vlogic。 但是、启动排序和使能引脚需要 Vlogic 降压电路才能达到稳压范围。 您能用什么方式解决这个问题吗? 我的电路板面积非常有限,不需要填充部件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,逊尼派 Utt,

    是的、您是对的、EN1要求 VLOGIC 在启用 VGL 之前调节到其电源正常状态。 要绕过这一步、您可以将降压转换器的 FBB-引脚连接到1.5V 至7V 之间的电压(BOOT、SWB 悬空)。 例如、您可以在 VIN 上使用分压器。

    此致。
    Ilona