主题中讨论的其他器件: LMZ20502、 TPS62130、 TPS62135、 TPS62136、 LMZM33603、 TPSM84824
您好、支持人员、
实际上、我在我的设计中使用 TPS82130来提供2V5@1A 的最大值 从12V 开始。 它的总功率耗散最大为420mW
热仿真显示了一些限制、因为在最坏的情况下、电源模块达到了大约122°C。
数据表规定:
- Tj_max 为110°C 时、使用寿命为10^5小时
- 5*10^4小时使用寿命、Tj_max 为125°C!
与 LMZ20502相比(电气特性不同、不能在我的应用中使用、但封装是一个与 TPS82130相同的 USIP 模块):
我观察到 LMZ20502热杆菌似乎更好:
- RJC_Top :20.8°C/W
- RJC_Bot :1.8°C/W
- Tjmax =125°C
对于 TPS82130:
- RJC_Top :9,4°C/W
- RJC_Bot :21、3°C/W =>对于类似 QFN 的封装来说、这种封装的性能相当高? 与 LMZ205xx 系列的对比。
- Tjmax =110°C (为了获得更高的可靠性)
它解释了这两个组件之间的这种差异是什么?
LMZ20502在 Tjmax=125°C 时的预期寿命是多少?
我可以使用什么电源模块来替换应用中的 TPS82130? 我最初搜索的是 USIP 组件(找不到任何器件)或任何其他具有小尺寸和良好热性能的稳压器。
感谢你的帮助。
Mickaël μ A。