This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:您能不能告诉我 TPS549B22#39;s 推荐电感器?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22, TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664934/tps549b22-could-you-tell-me-about-tps549b22-s-recommend-inductor

器件型号:TPS549B22
主题中讨论的其他器件: TPSM846C23

我正在推广 TPS549B22、现在尝试替换 ISL8270M。

ISL8270M:www.intersil.com/.../isl8270m.pdf

选择此器件的原因是输出电压为4.2V、因此很难从芯片背面的引脚形状进行设计。

※TPSM846C23也已确认。

目前、由于更换模块的原因、我被要求引入电感器(仅限日本制造商)。

根据客户的规格条件在 WEBENCH 上执行仿真时、会获得以下结果。

<Webench 结果>

webench.ti.com/.../webench5.cgi

<客户规范>

输入电压:12V

输出电压:4.2V

输出电流:~25A


<问题>

①:如果我按 TDK 公司搜索、我认为下面的结果将成为目标、但您能告诉我其中推荐的电感器吗?

product.tdk.com/.../list

※据我所见、似乎没有人具有与 WEBENCH 结果中电感器接近的特性。

(我们查看了电感、DCR 和允许电流之间的平衡。)

②:由于① μ H、如果没有推荐的电感器、如果您知道、请告诉我其他日本制造商的好电感器。

请帮帮我。

此致、

Pokun (Masumi Sekiguchi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、

    我们的支持团队位于美国。 我将不得不研究日本的制造商。 我亲自了解当地的 TDK 代表。 我将与他联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论、John-San。

    你可以问他(当地 TDK 的人)这个问题吗?

    此致、
    Pokun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、

    请尝试查看此电感器:生产

    VLM10555T-R56M120-3
    product.tdk.com/.../info

    请告诉我这是否对您有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、John-San。

    是否可以向客户推荐此电感器?
    ※抱歉,我将查看电感器的数据表,但我不是工程师。
    因此、我希望您决定是否可以推荐它。

    此致、
    Pokun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、

    电感器纹波电流将略高、为560nH 与680nH。 VLM10555T-R56M120-3在此设计中仍然可以使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于该电感器、虽然它是大规模生产的产品、但没有数据表文件。

    可以将其视为通用产品吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、

    我之前提供的链接是在线数据表。 我在 DigiKey 中输入了该器件型号、该器件可订购、但不库存。 您能否联系您的首选分销商以查询供货情况? 如果您找不到此器件、我相信我们可以找到另一种选择。