This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845B:Ψjt μ A

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2845B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663266/tl2845b-jt

器件型号:TL2845B

尊敬的技术支持团队:

 我想知道 TL2845B 的 Ψjt。

它在数据表中没有进行说明。

请分享。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您需要哪种封装类型的数据?

    一旦我知道封装类型、我将请求热性能数据、但可能需要两周时间才能获得热性能数据

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的答复。

    封装:D(R-PDSO-G8)

     我想尽快使用 Ψjt。
    我很期待 Ψjt 的数据。

    此致、
    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    如果可能、我很高兴能够获得 Ψjt 的 TL2845B 直到这个周末(第23次)。
    感谢您的合作。

    此致、
    TTD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    热性能数据如下所示

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    82.1.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    38.3.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    38.1.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    6.6.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    37.7.

    此致

    Peter