This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 谐振转换器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665200/resonant-converter

主题中讨论的其他器件:UCC256302

我想制作一个500W、250Vdc 输出 LLC 谐振转换器。 输入为 300V tp 350V 直流。您建议使用哪个 IC 来构建它?可以使用哪个参考设计作为参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahir、

    感谢您关注 TI。 我建议使用 UCC256302:www.ti.com/.../ucc256302.pdf。 该器件集成了 HV 启动功能以及可提高轻负载效率和瞬态响应的功能。 很遗憾、我没有一个与您的要求类似的参考设计、但设计计算器将能够计算您的功率级组件的值:www.ti.com/.../technicaldocuments。

    此致、
    本·洛夫