This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070EVM-693:原理图错误

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665074/tps63070evm-693-schematic-error

器件型号:TPS63070EVM-693

我认为用户指南的图4中存在错误-是否可以检查 U1上的引脚5和6是否已交换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    遗憾的是、原理图中出现错误、换用引脚5和6、我们将在下一版用户指南中对其进行更新。