This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:TS 引脚上的 NTC 功能

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665040/bq51050b-ntc-function-on-ts-pin

器件型号:BQ51050B

您好!

请您回答我的客户解决方案之一吗?

我有一个 bq51050b 作为接收器、我需要 TS 引脚上的 NTC 功能(数据表中的第25至26页)。 我尝试遵循计算3和4 (在图29下)。 我将使用第26页上的值来表示 R1、R3和 RNTC。 我的目标是获得与图30中的曲线相似的%Vtsb。 但我没有接近这些值。 我的结果都在30%到36%之间。 我的同事告诉我,您有一个工具(BQ5105XB NTC 计算器工具 )来计算 R1和 R3,所以我尝试使用它。 我在第26页的数据表中输入了给定的值,使用 TI 工具得出的结果为:

R1 = 200 Ω

R3 = 9、767兆欧姆

这与数据表中的29.402千欧(R1)和14、302千欧(R3)非常不同。

谢谢你。

-针虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    查看2017年6月 bq51050B 数据表的最新修订版、删除了第26页上 R1和 R3的值、不应使用。
    如果温度范围为0C 至60C、NTC BETA = 3380k、25°C 时为10k 欧姆、则 R1和 R3的上述值看起来正确。
    您还可以选择将 R1 = 0欧姆、并将 R3设置为不安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    谢谢你。