This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 ITH 问题

Guru**** 2557720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665002/ucc28070-ucc28070-ith-problem

器件型号:UCC28070

你(们)好  

我将使用 UCC28070 Fsw 进行2Kz PFC。 我获得的 V THD 小于5%、但在170V 交流输入的最大负载下、I THD 将达到40%、低负载时为8.5%。 其中、在满载条件下、低负载条件下为275V AC 80% 35%。 是否有人可以建议如何将 I THD 降至5%以下。

此致、

B Mahendar Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mahendar

    请发布一些输入电流波形-这些波形通常会提供一些线索。 您是否还能发布您的原理图?

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄色表示 Vin AC、蓝色表示电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的设计确实有问题。
    实际上、电压信号应该没有失真、您应该期望在低压线路满载时获得5%的 THD。
    THD 将随负载减小和输入电压增大而增大。
    您首先应该做的是使用 UCC28070的计算器工具、并将您的电路值与计算器预测的值进行比较。
    检查您的电感器设计。
    还要检查您的电流互感器。 它是否准确检测 MOSFET 漏极电流?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    实际上、我的电压 THD 小于5%。 我已经使用 HIOKI 功率计测量了 THD。


    此致、
    Mahendar Reddy