This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:关于睡眠状态下的输出状态

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664952/tps65910-about-output-state-at-sleep-state

器件型号:TPS65910

您好!

 

关于 TPS65910AA1的睡眠状态、我的客户提出了一个问题。

(问题)

睡眠状态下的输出状态如何?

(输出电压(Hi-z? 低? 高?)、输出电流?)

他们无法在数据表和应用手册中找到该信息。

 

此致、

Tao2199


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    默认情况下、稳压器将在睡眠状态被置为有效时进入低功耗模式(低电流能力)。

    如果在 SLEEP_KEEP_LDO_ON_REG 和 SLEEP_RES_ON_REG 寄存器中配置了稳压器、则稳压器可以保持全功率模式。

    SLEEP_KEEP_LDO_ON_REG 中的说明描述了如果使用 EN1/2引脚在全功率模式和低功耗模式之间切换、该寄存器的行为将如何不同。

    可以使用寄存器 SLEEP_SET_LDO_OFF_REG 和 SLEEP_SET_RES_OFF_REG 在睡眠模式下禁用稳压器。

    LDO 没有有源放电、因此在关断状态下、它们应该为高 Z。不清楚 DCDC 在睡眠模式下是否有有源放电。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rick、

    谢谢。
    我已通知您对我的客户的回答。
    此致、
    TAO 2199