This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LM1084:如何连接 Vout (封装选项卡)-连接到输出引脚?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665131/lm1084-lm1084-how-to-connect-vout-package-tab---tie-to-output-pin

器件型号:LM1084

我的客户对线性稳压器 有一个简短的问题:采用 TO-263封装的 LM1084。

输出引脚和 Vout 引脚(TAB)是否应连在一起? 在数据表或布局示例中、这并不是很清楚。  e2e.ti.com/.../LM1084-Package-Info.docx

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TAB 和 中间引脚(两个输出)已电气连接;但是、我们建议通过布线将该引脚连接到 TAB、以实现与数据表第10.2节中所做的类似的最佳性能。

    非常尊重、

    Ryan