This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:取代 Semtech TS31223的 TPS7A4901

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662120/tps7a49-tps7a4901-as-replacement-of-semtech-ts31223

器件型号:TPS7A49

请查找所附的基于 Semtech TS31223稳压器的设计(图 A)。 如图 B 所示、我想用 TI TPS7A4901替换 TS31223。我想知道我是否正确使用 了 TPS7A4901。 我的新设计过热、因此要知道我是否在新设计中犯了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pvera:

    由于您提到 LDO 过热、您能否提供 Vin (PDC)和 Iout?

    此外、由于 TS31023具有与 TPS7A49不同的引脚排列、当您重新辅助电路板时、请确认您提供了充足的铜、尤其是散热焊盘周围的铜、以吸收 LDO 散热。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。 我希望添加充足的铜。 在平均时间内、我是否需要齐纳二极管、如图 B 中的设计图 A 所示、连接到 PDC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vin(PDC)为25Vdc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pvera:

    由于压降较大(Vin - Vout = 25 - 3.3 = 21.7V)、您的应用会产生大量热量、这一点并不奇怪。 热量的大小将取决于 Iout 以及在 LDO 周围放置以散热的铜量(在 LDO 周围放置的铜越多越好)。 如果您想减少 LDO 中的热量、还可以考虑减小余量(输入电压-输出电压)。 为此、您可以在电流 LDO 的输入电压之前串联一个直流/直流(最高效的方法)、另一个 LDO (最高系统级 PSRR)、甚至一个功率电阻器。 第一种方法(DCDC)将减少系统中耗散的功率、而另外两种方法将更高效地在电路板上散热。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan