This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:在器件运行时更改 R_ILIM 以更改电流限制设定点是否存在任何问题?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665106/tps25942a-any-issues-with-changing-r_ilim-while-device-is-in-operation-to-change-the-current-limit-setpoint

器件型号:TPS25942A

您好!

我正在考虑使用 TPS25942A、并希望器件从1A 电流限制开始、但稍后更改为3.5A。

我能否在 R_ILIM (1A)上放置一个88.7千欧电阻器、然后使用 BSS138等小信号 FET、在 TPS25942A 运行时再切换一个34.8k 欧姆电阻器、从而使有效的 R_ILIM = 25k 欧姆、ILIM = 3.56A?

从数据表中可以看出、R_ILIM 直接连接到模拟电流限制电路、因此像这样更改 R_ILIM 应该起作用。 但我不确定器件的任何其他函数在启动时是否对 R_ILIM 进行采样、因此无法识别稍后在运行中应用的新值。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    感谢您的联系! 是的、您可以用这种方法解决任何问题。
    限制启动电流的另一种方法是在 dVdT 引脚上相应地配置软启动电容器。 我是否可以知道进行动态电流限制更改的原因?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好、谢谢 Rakesh! 将在应用程序上离线跟踪。

    Jonathan