This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:BQ25898D 系统过压保护(SYSOVP)规范问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664394/bq25898d-question-for-bq25898d-system-overvoltage-protection-sysovp-spec

器件型号:BQ25898D

你(们)好  

我对 BQ258898D 有一个问题。  

[问题]  

 数据表 说明 9.2.14.1.2系统过压保护(SYSOVP)。  

>充电器设备会在负载瞬态期间钳制系统电压,以便组件连接到系统

>不会因高电压而损坏。 当检测到 SYSOVP 时、转换器立即停止以钳制过冲。

 问题  

请告诉我们 SYSOVP 规格和哪个电压值??

我在  数据表中找不到此 SYSOVP 规格。  

注意事项

贾斯珀 ( Sugimoto)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当检测到 SYSOVP 时、转换器立即停止以钳制过冲:
    1)在 VSYSMIN 调节(VBUS <VSYSMIN), SYSOVP triggers typically at VSYSMIN+350mV
    2)不在 VSYSMIN 调节(VBAT>VSYSMIN)中、SYSOVP 通常在 VBAT+350mV 时触发。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,宁

    非常感谢。
    我了解该规格。

    谢谢、尊重
    贾斯珀(Sugimoto)