This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664765/tlv61220-tlv61220

器件型号:TLV61220

您好!

  我正在寻找测试程序来验证数据表中指定的上述升压转换器中的 RDS (ON)。

  

测试条件为:Vout=3.3V 或 Vout=5V。 在这里、我需要强制输出这些电压、或者我必须使用外部电阻器将输出设置为这些值? SW 引脚上的电压应该是多少?

此致

Anuraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anuraj
    TI 具有测试 Rdson 的特殊测试模式。 对于客户、您可以使 IC 工作、并在 MOS 导通时测试其电压和电流、以计算 Rdson。
    谢谢
    Jing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持该部件的工程师目前不在办公室。 这些值由设计保证。 要测量 RDS (ON)、必须将 IC 置于特殊测试模式、不会对此进行披露。 因此、请使用数据表值作为参考。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的重播。这个问题背景是、我正在设计一个负载板来测试 ATE 平台中的升压 IC、我正在考虑将此芯片用于学习目的。因此、我有兴趣了解更多有关 ATE 测试方面的信息、而不是基准测试。

    根据架构、芯片内部有两个 FET、要测试整流开关的导通电阻、必须使其导通和关断主开关 FET。 我能否使用以下过程来打开和关闭 FET。 请确认。

    1.case 1 - Vfb>Vref ->控制环路"认为" Vout 的能量太大、并尝试对 Cout 放电= LS on 和 HS off
    案例2 - VFB 控制环路"认为" Vout 处的能量太小、并尝试为 Cout = LS OFF 和 HS ON 充电


    此致
    Anuraj NK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我们所建议的、测试模式可以将 ls 或 hs MOS 设置为始终开启。
    但您提到的测量方法不起作用、因为 VFB 上的 IC 停止开关高于基准电压。 两个开关关闭。