This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085-Q1:LM25085死区

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664554/lm25085-q1-lm25085-dead

器件型号:LM25085-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25085LM5085

大家好

我们开发了一款基于 LM25085的具有直流/直流转换器的电路板

此板由24V 电源供电

有时(1/100)、在上电或断电操作期间、LM25085变为死区。 组件看起来很热、但未燃烧、输出被吸入到0V

我们调查 Vin、以确定它是否高于绝对最大额定值、但我们注意到这种情况。

是否有线索?

什么可能导致此类故障状态?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gonzague、

    我最初的想法是、不能超过绝对最大额定值、并且 VCC 电压不应被拉为负值。

    如果任何引脚超过绝对最大额定值、则可能导致单元损坏:

    此外、不应允许 VCC 变为负值:

    您还可以共享原理图和布局文件吗?  我还可以查看这些文档、了解损坏装置的任何潜在原因。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布您的原理图? 我很乐意为您进行评论。

    谢谢。

    David、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7587.schema.pdfe2e.ti.com/.../pcb_5F00_sideA.pdfe2e.ti.com/.../pcb_5F00_sideB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到会导致故障的任何东西、除了...我会排除 Vin 到 VCC 引脚上可能存在的过压、如 Katelyn 之前提到的那样。

    请尝试将肖特基二极管放置在非常靠近器件的 GND 和 VCC (阳极至 GND、阴极至 VCC 引脚)的位置。

    如果 Vin 快速下降、VCC 电容器可以飞至负电压。 如果输入快速恢复、VCC 电容器上的电压可能会超出稳压范围、从而导致引脚上出现过压(介于 Vin 和 VCC 之间)。 肖特基二极管可防止 VCC 在快速负 Vin 瞬态或快速导通/关断/导通周期上飞至负电压。 从您的描述中、我不清楚您是否正在关闭然后快速打开、这可能会导致问题?

    希望这对您有所帮助?

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的帮助。

    输入电压由外部 AD/DC 转换器(24VDC- 700W)供电。 我注意到提供的上升速度非常缓慢(大约100ms)。  此外、该交流/直流转换器实际上提供了20个相同的直流/直流转换器原理图。

    在我们的其他模型中、输入电容器更大(10uF)、我们没有这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gonzague、

    通常、如果有许多电路板在工作、而有一个电路板不工作、则弄清它们之间的差异可以很好地了解导致问题的原因。 Cin 的差异似乎与电路板上的故障有关?

    输入电容器的值和放置对于转换器的可靠运行至关重要。 请确保电源组件的陶瓷输入电容器(UFS)值更高、靠近 MOSFET 漏极和二极管阳极。 此外、建议在靠近器件 Vin 与 GND 的位置放置一个用于 LM5085的 Cin 旁路电容器(~100nF)。


    希望这对您有所帮助?

    David。