This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:噪声测试

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664918/tps23756-noise-test

器件型号:TPS23756

您好!

我使用 TPS23756对电路板上的传导发射测试(通信端口)执行了噪声测试。
因此、由于开关噪声、标准值超过4dB。
我采取了各种措施。
其中、通过删除电路图中的电容器 C940来降低噪声。
我认为它周围的区域是噪声源或噪声路径。
但是、由于电路配置、C940无法删除。
还有其他有效的对策吗?

此致、

e2e.ti.com/.../TPS23756-noise-test.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    从原理图中可以看到、输出 PGND 连接到 DGND、DGND 提供了噪声路径。

    通常情况下、C940应连接到接地端。 如果没有机箱、则可以将其连接到 PGND、但 EMI 会更糟。

    在这种情况下、您必须在 PD 控制器的输入侧添加共模扼流圈、或添加与开关 FET 并联的 RC 缓冲器以转储尖峰。

    谢谢你

    此致

    Jack Chen