This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:使用 BQ40Z50进行充电

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664976/bq40z50-r2-charging-with-bq40z50

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

您好!

我完全不清楚 BQ40Z50的相关内容。 在寄存器中、您可以提供有关如何为电池组充电的各种信息、但它是如何实现这些功能的?
该评估板可与16.8V 和2A 的充电器配合使用、但是否使用它为电池组充电? 充电器有哪些要求?

简而言之:

BQ40Z50也会进行充电(使用一根 dumb x 伏、y 电流电缆)、还是需要一个充电器芯片?
充电器 IC 应该有多智能? 由于 BQ40Z50提供了有关如何充电的所有信息、因此它是否需要成为一个具备如何在系列中对锂离子电池进行充电的"知识"的 IC?
充电器/充电器 IC 有哪些要求?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    bq40z50-R2仅提供监测和保护功能。
    不过、它可以与智能充电器配合使用、并使用 SBS 协议通过 SMBus 提供充电信息、以便为电池组充电。
    它还可与常规充电器配合使用、为电池组充电。
    要选择合适的充电器、我建议使用 www.ti.com/.../products.html 上的充电器选择工具
    充电器 IC 的要求取决于电池组配置、化学成分和容量、以及是否使用电量监测计的 SBS 智能充电功能的天气。
    此致、
    Swami