This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101:启动延迟

Guru**** 2553750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664750/tps7a8101-start-up-delay

器件型号:TPS7A8101

你(们)好

我对启动延迟有疑问。

我指的是数据表中的图29。

圈出的点表示启动延迟(~60ms)。

该延迟是否存在变化?

例如、如果延迟为2ms、这是否正常?

我假设调节范围为3.3V 至1.2V。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    启动延迟是从达到 UVLO 阈值和使能阈值的时间开始测量的、直到输出开始上升。
    在 TPS7A8101数据表的电气特性表中、UVLO 最小阈值为1.86V、使能最小阈值为1.2V
    该器件将在 Ven >= 1.2V 时启用、但输出将保持关闭、直到 Vin >= 1.86V 时达到 UVLO 阈值。

    启动延迟将在几百微秒到几毫秒之间。

    LDO 具有欠压锁定(UVLO)功能、可确保 LDO 的内部电路具有适当的内部电源轨和偏置、从而实现受控输出电压。 在器件达到 UVLO 最小阈值之前、Vout 不会启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    感谢你的答复。

    我附加了波形。  您能向我们展示您的观点吗?

    从输入过 UVLO 到输出上升的延迟约为8ms。

    VIN 和 EN 一起连接到 Vcc。

    这是奇怪的操作吗?

    不是  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的示波器屏幕截图显示了预期行为。 此 LDO 的启动时间高达100ms 是正常的。

    电气特性表显示典型启动时间为80毫秒。 图25、28、29显示了启动时间。 图28的时间轴上的网格线编号有误。 忽略0.002、0.004等 时间为50ms/div。 我将固定数据表。

    此数据表未提供延迟和启动斜坡时间的单独规格、仅提供总规格(延迟+启动斜坡)。