This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026EVAL:对 LM5026评估板的33A 电流限制有疑问

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665077/lm5026eval-doubts-regarding-33a-current-limit-of-lm5026-evaluation-board

器件型号:LM5026EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5026

你(们)好

我对 LM5026评估板有疑问。 在 LM5026评估板中、输出电流限制为33A (断续过流)。

输出侧没有电流感应、那么 LM5026评估板如何实现此电流限制? 原理图中的哪个元件决定了33A 的电流限制。

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿内什

    电流限制在初级侧完成。 初级侧电流由 Q1漏极中的电流互感器(T1)感测。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    我已经在两个不同的输入电压下测试了该板。
    在第一种情况下、较低的输入电压会在2.6A 输入电流时变为过流。
    在第二种情况下、当输入电压较高时、它在1.8A 输入电流时变为过流。 在这两种情况下、输出电流均为33A。
    因此、电流限制不在初级侧。 数据表第8.2节中提到稳压器输出电流限制为32A。

    此致
    Aneesh