This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5105:LM51的其他器件是否存在问题... 系列

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LM5105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665069/lm5105-is-there-a-problem-with-other-parts-of-lm51-family

器件型号:LM5105
主题中讨论的其他器件:LM5113

你(们)好。

如下面的链接所示、内部自举二极管存在一个已知问题。 因为 Sean 和我是同一家公司、所以这个话题出现在我身上。 计划在即将推出的设计中使用 LM5105。 我是否需要遇到与 LM5113类似的问题? 我应该为外部自举计划一些封装、还是不会影响该 IC?

e2e.ti.com/.../2438282

此致

Marcel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcel:

    感谢您关注我们的器件、欢迎使用 e2e!

    LM5113中的这个问题是由于其 GaN 的工作电压较低。 正弦 LM5105具有较高的额定电压、该问题不会影响 LM5105或其他 LM51xx 器件。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们。

    PS 如果这回答了您的问题、如果您可以单击让我们知道的绿色按钮、我将不胜感激!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcel、您好!

    感谢您的提问。 我将回答您有关 LM5113的问题。 对于 LM5113、完全无需使用外部二极管。 但是、为了帮助更好地启动、建议在需要时使用外部二极管。

    如果您对此器件有任何疑问、请告诉我、我会将有关 LM5105的器件留给正在处理此问题的人员来回答。

    谢谢、此致、