This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:较低纹波电流时不稳定

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664974/tps92641-unstable-at-lower-ripple-current

器件型号:TPS92641

大家好、团队成员。

当 TPS92641被较低纹波电流使用时、它不稳定。

我的状况低于。

 VIN=72V

 VIADJ=0.76V

 RCS = 100m Ω

 负载= 75 Ω(输出电压= 57V)

 L=1.5mH

当电感器更改为330uH 时、它变得稳定。 为什么?

当 CS 端子的纹波电压较小时、是否会变得不稳定?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

    是的、CS 上的纹波最小、因此噪声不会导致错误的谷底检测、并且斩波放大器具有足够的余量。

    CS 上的电压纹波应为24mV 或更高、以确保正确切换。

    此致、

    克林特