This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:USB2.0或适配器输入检测

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664759/bq25606-usb2-0-or-adapter-input-detection

器件型号:BQ25606

你(们)好

假设使用以下设备。

两种类型的输入源:PC (USB2.0)、适配器
PC (USB2.0):5V/500mA (最大值)
适配器:5V/1A (最大值)
未使用 DPM 功能。
电池为1节锂离子电池。

我认为 bq25606可在以下配置中支持它。
请您查看一下吗?

如果用于 PC (USB2.0)、则 D+/D-检测功能会自动检测 SDP、且 ILIM 设置为500mA。
如果不供 PC 使用、  可将 ILIM 引脚设置为500mA、将 ICHG 设置为1A。


它的配置是否正确? 请告诉我您的看法?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、不会、

    如果您使用 D+/D-检测、bq25606是一个不错的选择。  

    请记住、常见适配器检测为 DCP 类型的输入源。 因此、在 bq25606上、DCP 检测将输入电流限制默认为2.4A。 对于 SDP (标准下行 USB 端口)、该检测将产生自动500mA 输入电流限制。  

    为了使充电器使用 ILIM 引脚电阻器设置、D+/D-必须悬空。  

    此致、

    Joel H