This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3407:用于稳定运行的 Cvcc 值

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664910/lm3407-cvcc-value-for-stable-operation

器件型号:LM3407

我想确认 LM3407的 Cvcc。

在数据表第18页中、Cvcc 的建议值为1uF、带 X5R 或 X7R、但在第3页中、旁路电容的"最小"值为1uF。

我有疑问。

1.使用10uF 或22uF 时是否有问题?

2.不稳定操作的值是多少? 我们能否使用低于1uF 的电容器、我们能否?

此致、

Atsushi Yamauchi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    VCC 为控制电路和栅极驱动器供电。 栅极驱动器将产生噪声、这就是1uF 最小值的原因。 因此、Cvcc 的使用电容不应低于1uF。

    您可以使用更大的 VCC 电容器、没有任何问题、没有最大限制。 唯一的区别是、当施加 VIN 或 EN 从关断状态下拉为高电平时、器件启动所需的时间更长。

    此致、

    克林特