This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664701/ucc28220-ucc28220

器件型号:UCC28220

您好!

我对 UCC28220器件的 CNTRL 引脚(8或9)有疑问。  我认为该规范没有有关该引脚的足够信息。  

您能否提供有关什么类型的输入以及 CNTRL 引脚如何影响输出(占空比)的更多详细信息?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    UCC28220 CTRL 输入设置 PWM 比较器跳闸时的需求电平。 CTRL 输入是外部误差放大器的输出-请参阅 DS 中的图21。 如果 Vo 过低、EA 输出会增加、PWM 比较器会以更高的电流跳闸、从而校正初始低输出电压条件。 PWM 比较器将 CTRL 电平与电流感测信号进行比较-向该信号添加了斜率补偿斜坡-存在500mV 偏移、以避免比较器在0V 时运行

    E/A 输出应限制在0V 至3.3V 范围内-

    此致
    Colin