This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:FET 配置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76200, BQ78350, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664995/bq76940-fet-configurations

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他部件:BQ76200BQ78350、BQ78350-R1

我找到 了 SLVA729A" bq76200高侧 N 通道 FET 驱动器的 FET 配置"、在本文档中、有多个并联和串联 FET 的示例。

www.ti.com/.../slva729a.pdf

本文档指出、它在测试设置中使用 bq769400和 bq78350 (表1。 测试配置)。

那么、我的问题是如何配置78350和 bq769400以实现并联 MOSFET 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manfred、
    bq78350用于并联 FET 的演示,因为它是用于自动控制 FET 的便捷平台。 实际上、bq78350内置有体二极管保护、因此不能很好地支持并联 FET。 当存在充电故障时、在放电电流足够大的情况下、充电 FET 将再次导通、以防止串联 FET 配置中的充电 FET 发热。 类似地、放电 FET 将在放电故障期间以足够的充电电流打开。 bq76940中的 bq78350以250ms 的间隔提供电流信息。 通过单独的路径以及充电器和负载同时存在、FET 可以循环并允许意外的持续充电或放电。 此外、bq78350-R1只有 VAUX 输入可用于监控 PACK+电压的状态。 通过单独的路径、系统可能需要单独监控充电器和负载电压、以实现故障恢复和行为决策。
    如果同时存在负载和充电器、尤其是负载发生变化或启动延迟、串联 FET 配置不会影响 FET 循环。 因此、您的系统仍需要控制其电流路径。
    如果将 bq78350-R1用于并行路径、则没有特殊配置、请注意并在系统设计中适应这些行为、有关可用配置、请参阅技术参考手册。