This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:关断状态、开路负载

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664932/tps1h100-q1-off-state-open-load

器件型号:TPS1H100-Q1

您好!

我将 TPS1H100-Q1 HSD 用于3.5A 负载。 我希望在电路中具有关断状态开路负载诊断功能。

1.能否移除以下电路中的 RPU? 在移除静止后、HSD 将检测开路负载? 如果移除 RPU、会有什么缺点?

2.如果 RPU 永久连接到 Vbat 而不是使用开关、那么这有什么缺点呢?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此主题已回答。

    此致