This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064EVK:关于 Pi 指挥官的操作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5064EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665031/lm5064evk-about-operation-of-pi-commander

器件型号:LM5064EVK

您好!

我 与 Pi 指挥官一起评估 LM5064EVK。
我想通过使用 PMBus 命令将"1"设置为0xD7来禁用 MOSFET 栅极关断。
我想您可以使用 PMBus 系数编辑器进行设置、但不显示0xD7地址。
如何禁用它?

此外、是否有关于如何使用 Pi 指挥官的应用手册?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、

    PMBus 系数用于读取电压、电流 、瓦特、温度、 不用于设置数字故障响应。   对于故障屏蔽、请使用 GUI 的故障配置部分。  选中"故障屏蔽"框、然后选择您希望屏蔽的故障以显示更有效的门、警报或同时显示门和警报。  请注意、如果您禁用断路器栅极关断功能、您肯定会在输出短路情况下损坏 FET、因此请仅在工程评估中执行此操作、因为您可能会在此过程中松开一些 FET。

    Brian