This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:电流感测引脚

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664937/tps1h100-q1-current-sense-pin

器件型号:TPS1H100-Q1

您好!

在故障情况下、SENSE 引脚是恒定电压源还是10mA 电流源?

数据表规定、4.3V 时的故障条件电流为10mA。 因此4.3V/10mA = 430Ohm 电阻器。 如果我使用低于430ohm 的电阻器、最大值为 10mA 电流将流经该电阻器、电阻器两端相应产生电压? 如果电阻器高于430欧姆、电压将被钳制在4.3V? 如果这种理解不正确、请更正我。

此致、

Dhananjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SENSE 引脚钳位 VCS (H)是一个电压源、可提供10mA 的最小电流。 这意味着、如果拉电流为10mA、则 VCS (H)电平在规格限制范围内。 如果下拉电阻高于430Ohms、则 VSC (H)在技术规格4.3V 至4.9V 范围内。

    此致