This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:电源电压升高时的内部钳位

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664958/tps1h100-q1-internal-clamp-in-case-supply-voltage-increases

器件型号:TPS1H100-Q1

您好!

我将 TPS1H100-Q1 HSD 用于3.5A 负载。 如果 HSD 具有未受保护的电池电源。 在负载突降或其他正瞬态的情况下、HSD 具有内部钳位功能? 如果它具有此钳位特性、它的值是多少?

2. HSD 的电流消耗如何随电源电压升高?

此致、

Dhananjay Yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1- VS 引脚上的绝对最大值为48V,持续400ms。 它符合规格。 高于48V 的电压可能会损坏器件。 钳位电压保护(典型值为60V)仅适用于 FET、用于电感开路负载期间的退磁能量耗散。

    2-消耗电流与电源电压之比未指定为高于40V。 高达40V、最大消耗电流为10mA、符合和规范

    此致