This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24161B:BGATE 控制

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664782/bq24161b-bgate-control

器件型号:BQ24161B

您好!

我对 BGATE 内部控制机制有点困惑。 Hz_MODE 位是否足以控制 BGATE 或也必须驱动 CD 引脚?

在有关此功能的规范的一部分中、声明如下:

BGATE 在以下条件下打开:

1:未连接输入电源。

2. Hz_MODE 位= 1.

3. CD 引脚= 1.

我假设必须完成全部3个条件才能将 BGATE 置为有效。

但 Hz_MODE 位说明如下:

该位上的低逻辑电平(0)启用 IC、高逻辑电平(1)将 IC 置于称为高阻抗模式的低静态电流状态。 在高阻抗模式下、转换器关闭、电池 FET 和 BGATE 打开。

这意味 着 Hz_MODE 位足以驱动 BGATE。 此外、具有外部 FET 的所有典型应用示例都未连接 CD 信号。

感谢您的回答、

Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我对这种混乱表示歉意。  Hz_MODE = 1 /CD (芯片禁用) =逻辑电平高电平将充电器置于激活 BGATE 的 HiZ 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好。 感谢您的澄清。