This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:Len 输出、温度监控器、BAT 引脚

Guru**** 2558260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664517/bq34110-len-output-temperature-monitor-bat-pin

器件型号:BQ34110

大家好、团队、

我正在考虑使用 BQ34110来测量一个12V SLA 电池、该电池在其寿命的大部分时间内将浮动充电至13.6V。 此电池系统极少耗电。

我想澄清 LEN 输出以及它如何与系统交互。 根据我的理解、LEN 引脚应通过一个电阻器连接到 TTL MOSFET、该电阻器会定期消耗大约1%的电池电量、以帮助进行 EOS 计算。 但是、在我的应用中、电池将浮动至13.6V。 这会是个问题吗?

至于温度监控器、NTC 热敏电阻需要多高的精度? 我之所以提出这一要求、是因为我要将热敏电阻放在靠近电池的 PCB 板上。 这是否具有足够的计算精度、或者是否需要将热敏电阻直接应用于电池?

最后、数据表显示 BAT 引脚需要介于-0.3和5.5V 之间。 我使用了分压器(620K 和150K 欧姆)将13.6V 带电电池的电压降低到大约3V。 当电池电量耗尽后、电压将保持在2-4V 之间、然后再次充电。 我为分压器选择了3V、因为它接近引脚容差的中间值。 但是、我想知道是否有更合适的电压、我应该将13.6V 电源轨分压至、如果足够、我应该将其分压至3V。 作为后续问题、我假设电池监控器将通过 I2C 返回3V 电压值、然后我们进行自己的计算以计算实际电压是多少? 是这样吗?

感谢您的支持!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    如果将使用 EOS 确定、LEN 引脚可被配置为执行学习放电阶段(并且应该针对这个用例)。 在这种情况下、LEN 不应映射为直接充电器引脚。 器件需要定期学习、并且在启用充电前放电模式的情况下、通过 FET 和电阻器、在 LEN 引脚驱动下、保持完全充电的电池会放电1%。 为了获得 EOS 的最佳结果、请禁用 JEITA 和 Whr 充电终止。

    您完全正确-浮动充电必须在电量监测计学习之前禁用、然后重新启用。 假设正在使用 LEN (LENCTL=1)、ALERT1、ALERT2和/或 VEN 可配置为直接充电器控制引脚。 这些引脚可配置充电电平、从而允许引脚指示应使用的充电电压(通过映射)。 有关如何配置这些引脚的更多信息、请参阅 TRM 的第2.9.2节并通读表2-25。

    如果在此电路中使用主机 MCU、则可由主机 MCU 控制学习放电阶段、而不是如上所述。 让主机 MCU 知道何时会发生 EOS 学习、此时 LENCTL=0且 LCTLEDGE =1、以便在 LDSG 更改状态(器件进入/退出 EOS 学习周期)时触发警报。 此警报可映射到 ALERT1或 ALERT2引脚并用于中断主机 MCU。 如果只有一个警报映射到该 ALERT1/2引脚、主机 MCU 可禁用充电、或通过读取标志寄存器来查询器件以确定设置了哪些标志。

    至于温度监测、建议将热敏电阻放在电池上。 该监测计还具有内部温度测量功能、但应使用内部或外部温度测量功能。 两者都无法。 关于外部热敏电阻、如果使用 Semitec 103AT 或类似器件、好消息是器件中包含了温度模型。 如果使用了另一个 NTC 热敏电阻、则可能需要更新温度模型。

    将 VEN_EN 引脚置为有效将禁用 BAT 引脚上内部分压器的下桥臂、并需要使用一个外部分压器。 配置外部分压器后、终端用户可以根据自己选择的电池组电压进行调节、而不是将电压限制为5.5V (锂离子电池为1S、镍氢电池为3S)。 完成此操作后、您可以在 BAT 引脚上(在外部分压器之后)直接连接到 ADC。 当 VEN_EN 置为有效时、BAT 引脚现在介于-0.3V 和 VREG25+0.3V 最小值/最大值之间、 工作电压范围为0-1V。建议将分压器输出端的最大电压设置为~900mV、并将分压器的底腿保持在15k 和25k 之间。 该 EVM 采用顶部为300K、底部为16.5k。 为了扩大解决方案的范围、您可能希望为分压器顶部选择232k 电阻器、为分压器底部选择16.5k 电阻器(大小具有足够的余量、可在1V 时支持高达15V 的电压、在900mV 时支持高达13.55V 的电压)。 在此模式下、请勿超过1V 的 BAT 电压、因为误差将以非线性方式从1V 增加到1.2V、此时器件将饱和、直到超过2.8V、此时器件将死亡。

    关于 I2C 通信、bq34110器件实现了补偿放电终点电压(CEDV)监测算法、该算法可准确预测可充电电池或电池组的电池容量和其他运行特性。 系统处理器可以通过 I2C 通信接口查询该信息、以提供电池信息、例如续航时间(TTE)、充电状态(SOC)和运行状况(SOH)。 与算法内可配置阈值或设置相关的标志值变化也可通过使用此器件上的两个警报引脚之一作为中断提供给主机。 电量监测计功能提供的数据单位为 mAh、该器件能够监测32Ah 的最大容量。 然而、通过使用调节技术、可实现超过32Ah 的容量。

    此致、
    Bryan Kahler