This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:在 ECO-MODE 上的 VFB (反馈)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664117/tps56528-about-vfb-feedback-at-eco-mode

器件型号:TPS56528

您好!

关于 TPS56528的 VFB (反馈)、我的客户正在提出问题。

 


 

(问题)

为什么 ECO 模式下的 VFB 阈值电压与连续模式相比较大?

当然、在 ECO 模式下、输出纹波会变得很大。 但他们无法清楚为什么 ECO 模式下的 VFB 阈值与连续模式不同。

请告诉我们这一原因吗?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    TPS56528使用 DCAP2控制模式来比较 VFB 电压和内部 REF 电压。 当 VFB 电压低于 REF 电压时、IC 将打开高侧。 请参阅下图。

    在轻负载模式下、由于负载较小、纹波大于重负载、 FB 平均电压高于 REF 一半纹波。 因此 、轻模式下的 FB 电压较高、重负载下的 FB 电压较低。

    此致。

    Edwin Zang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin、

     

    感谢你的答复。

    我已将您提供给我的客户的信息通知给我、并有其他问题。

    (问题)

    我的客户了解 VREF 意味着 VFB 阈值电压(下图)。

    如果是、VREF 电平将根据开关模式(DCM/CCM)而异。

    他们的理解是正确的?

    当然、FB 平均值在开关模式下会被纹波改变。

    但他们无法清楚为什么 VREF 电平(VFB 阈值电压)会被开关模式更改。

    请告诉我们这一原因吗?

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    无论 VREF 是 CCM 还是 DCM、它都是恒定的。 由于 DCM 和 CCM 中的纹波是差动的、因此 VFB 是不同的。

    此致。

    Edwin。