This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751EVM-546:使用 J2时的评估套件故障、作为故障时间<输出上升时间

Guru**** 2636195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664892/tps24751evm-546-evaluation-kit-faults-when-j2-is-used-as-fault-time-output-rise-time

器件型号:TPS24751EVM-546

大家好、我遇到了 TPS2475x 评估套件的问题、很感谢 TI 的一些投入。

计时器引脚上的电容为47nF、可将故障计时器设置为6.35ms。 (请参阅 SLVSC87B、公式11)
栅极引脚(通过跳线 J2)上的电容器也为47nF、这会将上升时间减至~20ms。 (请参见 SLVSC87B、公式15)。

由于6ms < 20ms、我的示波器显示、栅极引脚仅在器件故障和复位之前上升到几伏。 我可以通过交换电容器来纠正这种情况、使故障计时器更慢、输出上升时间更快、但我不希望评估模块需要这样做。 我的数学是正确的、还是我做了错误的事情?

谢谢、Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢您将此事告知我们。
    您的计算是正确的。 需要更改其中一个电容器值 C2或 C6、以使其在上升时间内可测试。 我们将采取措施在下一个电路板旋转时纠正它。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您,验证我是否正确理解是很好的。

    我已替换为:C2 = 30nF、C6 = 200nF
    这会为我的应用提供~15ms 的上升时间、并且不会出现故障。

    谢谢、Joel