This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:PROCHOT 1.05V 上拉电阻

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664908/bq25703a-prochot-1-05v-pull-up

器件型号:BQ25703A

不清楚为什么通过50 Ω 电阻器将 PROCHOT 上拉至1.05V。 我想将开漏输出连接到1.8V 是否有任何原因我不能/不应该这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您可以将其上拉至1.8V 并增加串联电阻以降低电流消耗。 实际上、我们使用10kohm 串联电阻器将其上拉至3.3V。