This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:振荡频率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664727/tl594-oscillation-frequency

器件型号:TL594

大家好、

我收到了客户的问题。

下面的数据表中描述了化石的计算公式。

 fosc = 1/Rt×CT

但是、我发现一篇文章"fosc = 1.2/Rt×CT"是正确的。

 https://e2e.ti.com/support/power_management/isolated_controllers/f/188/t/639470?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=TL494

(数据表 P19)

kΩ、当 CT = 0.001uF 且 Rt = 50 μ s 时、可以获得 fosc = 20kHz。

我感到困惑、这是正确的。

通过客户提供的信息、

振荡频率(与推挽配合使用)

 kΩ:6.2 μ s、CT:1000pF、Fosc = 1.2 / 2 (Rt * CT)

理论值:96.77kHz

实际测量值:83.45kHz

这是一个很大的错误。

客户问我原因。

感谢您的支持。

最棒的酒店

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    根据数据表 TL594,如果 Rt= 6.2kohm 且 CT = 1000pF 且 Fosc = 161.3kHz,则 Fosc 根据以下公式计算为1/(Rt*CT)。

    但是、对于推挽应用、频率会被计算值减半、下面的数据表部分也建议这样做:因此您的实际振荡器频率将约为81kHz。   

    我希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    区域- SAN、

    感谢您的回答。
    感谢您的支持!

    此致、
    Kenji