This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:ADC 的电流容差(软件)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663821/bq40z50-current-tolerance-of-adc-software

器件型号:BQ40Z50

您好!

对于 BQ40z50、如果我们使用2A 进行校准、以及10A 电流容差有多少?

如何按40z50规格计算 ADC 的最大电流容差(%)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheer、

    感谢您的提问。 我们将在周三的会议结束前准备好一份回复。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cheer、
    数据表中有一个库仑计数器误差规格、但这只是针对芯片。 实际精度在很大程度上取决于您的电路板、感应电阻器和感应电阻器的温漂规格。
    假设您使用的是1m Ω 的感应电阻器。
    ADC 的最大偏移误差为5uV、因此1m Ω 感应电阻器的最大偏移误差为5mA。
    增益误差最大为0.8%、因此在2000mA 和1m Ω 感应电阻器下、最大误差为16+5 = 21mA。
    在10000mAmps 下、最大误差可以是80+5=85mAmps。
    通常还会进行自动校准、以消除大部分的偏移误差、此外、上述示例也属于极端情况。 因此、我们通常会在2000到10000mAmps 的范围内看到大约+-10mAmps 的误差。
    还必须注意的是、这不会导致监测中出现任何大问题、即使电流测量中存在小误差、您也通常仍会看到1%的监测精度、因为 bq40z50不仅依赖于电流测量的精度。
    此致、
    Swami