This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:环路补偿计算

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662669/ucc28180-loop-compensation-computation

器件型号:UCC28180

在 UCC28180的应用手册中、为什么在求解 M1时使用 VCOMP=2.45V、而在求解 M2时使用 VCOMP=3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    感谢您关注 UCC28180。 对于等式85、请使用 VCOMP=3V。 这似乎是一个拼写错误。 当 VCOMP = 3V 时、M1等于0.538。 这是公式90和101中用于 M1的值。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但频率低于100kHz 时、M1M2=M1xM2将无效。 我们将如何使用70kHz 频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    请使用 UCC28180计算器www.ti.com/.../toolssoftware 中的 M1M2 vs VCOMP 图。

    此致、
    本·洛夫