This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:VDD 关闭时的 WDO 条件

Guru**** 2591620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664705/tps3851-wdo-condition-when-vdd-is-off

器件型号:TPS3851

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS3851并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我想知道 VDD 何时关断、WDO 是高阻抗还是其他。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi、

    当 VDD 关断时、内部 FET 关断、这意味着连接到 FET 漏极的 WDO 具有高阻抗。 但是、如果 WDO 上有电压、则存在泄漏电流的可能性、数据表电气特性表6.5中的 ID 规格对此进行了说明。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    我知道 VDD 关闭时 WDD 为高阻态。

    它还需要注意泄漏电流。

    我将向客户分享您的建议。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一