This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:LP8758-B0 /自定义默认输出电压

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664798/lp8758-b0-lp8758-b0-customize-default-output-voltage

器件型号:LP8758-B0

您好!

我知道输出电压由 BUCK0_VSET[7:0]设置、默认值为1.1V 、0110 0001。 然后、客户希望将默认值自定义为0.8V、因为在他们的系统 中、LP8758-B0需要在主机控制器上电之前加电。 是否可以考虑具有不同默认值的自定义零件?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    是的、可以将新的 OTP 旋转作为定制部件。 请联系 TI 当地销售人员以讨论新的 OTP 开发。

    谢谢!
    Phil