This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3033:Cin、Cout 的建议值

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664469/ref3033-recommended-value-for-cin-cout

器件型号:REF3033

您好!

我们的客户尝试使用 REF3033并将其连接到电阻负载、这看起来像是附加的。

他们想要了解推荐的 Cin 和 Cout 电容、请告知我们。

谢谢、此致、

Hiroe2e.ti.com/.../REF30xx.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    Cin 的范围为0.1uF 至10uF、具体取决于输入电压。 始终建议使用具有低 ESR 的0.47uF X7R 陶瓷电容器。

    COUT 不是实现稳定性所必需的、但0.1uF 值应该是可以的。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edon-San、您好!

    感谢您快速回复并提供适当的建议。


    谢谢、此致、
    HIRO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroshi Sato:

    我建议 REF30xx 输出端的总电容为1...Δ 2.2µF X7R。 较低的值会在上电时导致输出过冲、而较高的值会导致不稳定。 另请参见此处:

    e2e.ti.com/.../653035

    2.2µF 电容也应介于1...V Ω_X7R 之间。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您的建议、我会告诉客户。

    谢谢、此致、

    HIRO