This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B63-Q1:EN 引脚是否具有内部上拉或下拉电阻器?

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TPS7B63-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664853/tps7b63-q1-does-the-en-pin-have-an-internal-pull-up-or-pull-down

器件型号:TPS7B63-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1

您好!

我想使用 TCAN1043-Q1的 INH 输出驱动 TPS7B6350-Q1器件的 EN 引脚。 CAN 器件的 INH 输出可通过内部高侧 PFET 驱动为高电平至 VSUP、也可悬空。

因此、我想知道 TPS7B6350-Q1的 EN 引脚上是否有任何内部上拉或下拉电阻器? 我在数据表中找不到任何给出肯定的"是"或"否"的内容 如果没有内部下拉电阻器或电流源、我需要在 INH 输出与接地之间放置一个外部电阻器、以确保在低功耗模式下网络为低电平。  

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    TPS7B63-Q1 EN 引脚上没有内部上拉或下拉电阻。 EN 引脚应始终驱动为逻辑高电平或逻辑低电平。 放置一个外部下拉电阻器以确保逻辑低电平是适合您的应用的理想选择。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速帮助、我很感激!

    John