This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:有关两个 VDD 引脚和两个 HS 引脚的外部连接的问题。

Guru**** 2477395 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664857/lmg1205-question-on-the-external-connection-of-two-vdd-pins-and-two-hs-pins

器件型号:LMG1205

您好!  

LMG1205具有两个 VDD 引脚(A3和 C4)和两个 HS 引脚(C1和 D4)。 数据表显示 A3和 C4、C1和 D4处于内部连接状态。  

是否必须在外部将 A3和 C4连接在一起? C1和 D4的相同问题。  

如果不需要从外部连接 C1和 D4、能否将 C1连接到开关节点、但使用 D4进行引导电容器连接?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱

    感谢您的提问。 对于 LMG1205、无需将两个 HS 和和两个 VDD 引脚连接在一起。 对于该封装、两个引脚之间的寄生效应已被最小化。 外部连接是额外的、但并非必需的。 您可以将 C1连接到开关节点、并使用 D4进行引导电容器连接。 如您在数据表第17页所述、这里介绍了布局。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、