This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14206:可变输出降压稳压器设计

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14206, TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664629/lmr14206-design-of-variable-output-step-down-regulator

器件型号:LMR14206
主题中讨论的其他器件: TPS561208

您好!

我正在设计一个需要有带电可变输出降压转换器的设计。 我需要良好的功效、因此我不想使用 LDO。

我的参数是:

1.输入电压= 12V,

IO 将在40mA 至200mA 之间变化

3. VO 将在0.8V 至5.6V 之间变化

负载将是静态的

5. Vo 将会变化以保持 I in 负载恒定。

我想获得有关此设计的一些建议。 使用降压转换器进行此类电路似乎是不寻常的。 但是,如果我错了,请告诉我,如果我使用的组件值大于所需的值,它应该会达到这个目的吗?

由于我不熟悉此设计,从哪里开始设计?

事实上,我过去曾尝试过类似的工程,但因工程失败及时间不足而停住了。 我没有将 TI 器件用于控制器。 问题是输出稳定性(就像 PWM 跳过了一些周期一样) 和噪声输出过高(40mV 及以上)、并且我在输出端看到 PWM 脉冲。

对于新设计,我计划执行以下操作:

1、选择输入电容纹波= 5mV

2.选择输出电容纹波= 5mV

3.使用电感器纹波电流选择电感器。  

4.选择输出电容

5.尝试此设计并添加第二个滤波级。

那么,这里是我的问题:如何确定正确的电感器纹波电流(是否有任何起始点值?) ? 我是否必须针对最坏的情况进行设计? 在本例中、在7V 时使用300mA 来选择组件?

输出纹波会怎么样? 我能不能想象得到100uV 的电压?

最后、LMR14206是否是满足我需求的合适控制器? 我计划使用的 PCB 非常小、为1" x 3/4 "。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、可以改变降压稳压器的输出、但您需要考虑不同 Vout/Iout 组合下的电感器纹波电流、尤其是临界情况。  根据您在上面的消息、这似乎是5Vout @ 40mA 和.85V @ 200mA。  您将需要选择一个电感器、该电感器在数据表中针对这两种情况的建议运行条件下运行。  

    Webench 是一种工具、可用于根据您的测试条件和总体解决方案尺寸选择合适的转换器或控制器:

     

    例如、我使用 LMR14206创建了一个具有5V 输出的设计。  此设计的尺寸将满足您的要求。 e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_4399159_5F00_31_5F00_559882853.pdf

    如果需要、您还可以使用此工具查看针对输入和输出条件的推荐器件。  我建议您创建一个具有两个输出轨或两个独立 Webench 设计的电源架构设计、然后使用此工具将输出滤波器组件更改为相同的值。  

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katelyn、

    感谢您的快速回复。

    我尝试了 webench、Webench 告诉我 LMR14206不能满足我的设计需求(最小导通时间太高)。 因此,我发现 TPS561208似乎很实用(您是否有使用此组件的经验?)。 它的最大电压不够(7V 而不是8)、但我将从它开始。 我找到了一些组件、这些组件为我提供了非常好的仿真。 我将在现实世界中尝试设计:-)根据我自己的知识,您是否知道如果输入噪声较高,这种拓扑是否会产生更多的输出噪声?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    我对该特定器件没有经验、但我可以分享一些有关如何正确布局电路板以正确布局 PCB 以最大限度降低噪声的信息。 对于开关模式电源、布局良好非常重要。 确保遵循数据表中的布局建议、EVM 也可以提供一个很好的示例。 本应用报告提供了有关开关模式电源布局的一般信息: www.ti.com/.../snva021c.pdf

    特别是为了最大限度地降低输入端噪声的影响、请使用低值陶瓷输入滤波电容器来最大限度地减小布线电感的影响。 该电容器应尽可能靠近 IC 的 VIN 引脚
    进行比较。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn