This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295EVM-549:BQ24295-升压模式

Guru**** 2477055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664496/bq24295evm-549-bq24295--boost-mode

器件型号:BQ24295EVM-549
主题中讨论的其他器件:BQ24295

大家好、

我将 BQ24295用于移动电源应用。

问题是通过 PMID 放电。

我在 PMID 上获得所需的电压和电流、但我无法将电池放电至3.6V 以下(原始电压:电压@电池端子)。

一旦电池电压降至3.6伏、Q4就会变为高电平并禁用升压操作

我已经附加了寄存器设置。 请帮助我解决 issue.e2e.ti.com/.../BATTERY.txt 问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您是否已检查充电器 BAT 引脚上的电压? 您从电池中拉出了多少电流?

    就寄存器设置而言、何时捕获了这些寄存器值? 根据您发送的信息、充电器在 VBUS 上看到一个适配器。 您是否以某种方式在 VBUS 上施加电压?  

    您是否在 OTG 关闭之前和之后立即有寄存器输出?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMID 上的电压为5.01V。我从 PMID 上拉取500mA。
    很抱歉、寄存器设置将是充电设置。
    对于放电、我在寄存器设置中取消选中了 OTG-低电平并启用了 OTG。
    我在故障寄存器中看不到任何故障。 但升压停止在3.5 (电池电压)、BQ 会自动关闭 Q4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    您是否还禁用了看门狗计时器? OTG 模式是否在指定的时间段后停止工作?

    如果您能够使用示波器捕获以下要点、将会非常有帮助:
    1) 1)软件
    2) VBUS
    3) 3) VBAT
    4) IBUS

    尝试在 VBUS 的下降沿触发、因为一旦 OTG 关闭、这将会从稳压范围内下降。


    此致、
    Joel H