This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:符合 SMBus 1.1 PEC?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, BQ25708, BQ24765

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664784/bq25708-smbus-1-1-pec-compliant

器件型号:BQ25708
主题中讨论的其他器件:BQ24725ABQ24765

BQ25708数据表描述了与 SMBus 1.1的特定合规性、在 我们的案例中、我们已经将时间投入到使用 BQ24725A 为智能电池组充电的设计中、 仅了解它(1)在断电时丢失所有寄存器设置、(2)在智能电池组的警报广播中包含数据包错误校正字节时崩溃。

BQ25708是否会处理 SMBus PEC?  如果不是、TI 能否推荐一款可为我们提供出色(无缝)降压/升压、在未连接电池的情况下运行以及对智能电池组做出响应的类似充电控制器?

我们的电池组是出色的 RRC2054。  遗憾的是、我们(和制造商)无法关闭 PEC、因为它在保护器件内太深。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25708和 bq24725A 都不支持 SMBus PEC。 无缝降压/升压转换与 SMBus 通信无关。

    到目前为止、TI 没有支持 SMBus PEC 的充电器控制器。 如果您在市场上发现任何 SMBus 充电器 IC 可以支持 PEC、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的印象是、LTC4100确实如此。

    如果控制器不支持 PEC、则没关系。 但该字节不应将芯片发送到存储罐中。 唯一的解决方法是关闭 PEC、但我们无法使用预封装电池组。 非常令人不安。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 LTC4100中找不到 PEC (cds.linear.com/.../4100fc.pdf )
    我得到该 PEC 反馈。 稍后可能会研究它、以供将来开发新的充电器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一位工程师告诉我、BQ24765似乎可以与智能电池和 PEC 搭配使用。 但是、建议的实施方案包括一个 FET 来打开电池充电电压、这是由主机处理器(而不是响应智能电池的 BQ24765)控制的、因此我不太相信。

    我建议在电池和 smbus 之间放置一个小型微控制器、以便移除 PEC。 这是一个黑客攻击、但可能会解决我们的特定问题。 有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我同意"在电池和 smbus 之间放置一个小型微控制器、以便移除 PEC。 这是一种攻击、但可能会解决这个特定问题"。
    编写"如何在不使用主机控制器的情况下运行电量监测计和充电器"应用程序(www.ti.com/.../slua608.pdf)时、电量监测计团队要求关闭 PEC。 即使"BQ24765似乎可以与智能电池和 PEC 配合使用"、我也无法保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    请将 PEC 兼容性置于规划中。 我认为这将非常有帮助。