This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS563200:最大占空比问题

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS560200, TLV62585, TLV62568, TPS62821, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660992/webench-tools-tps563200-max-duty-cycle-question

器件型号:TPS563200
主题中讨论的其他器件: TPS560200TLV62585TLV62568TPS62821TLV62569

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好! 有人能否解释一下 TPS563200的实际占空比限制是什么? 在产品页面上、我看到80%、WEBENCH 仅允许70%、数据表中建议使用65%。 我用它为 GSM 调制解调器提供5V 至3.5V 的电压、这非常接近调制解调器的电源限制。 在之前的设计中、tps563200从5V 井中获得了3.8V 电压。 因此、数据表中65%的建议看起来像是来自第一个器件(如 tps560200)的旧"复制粘贴"、WEBENCH 限制看起来像一个错误。 但我需要一个文档确凿的设计、并要求 TI 帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、最大占空比由频率和 Toff-min 决定、对于该部件、Toff-min = 260ns (典型值) 310 (最大值)和 Fre=650KHz (典型值)、因此 D-max 接近(1-310ns*650K)=80%。 但此时(Duty=80%)、器件的瞬态不佳、因此 DS 建议使用65%作为最大占空比、以确保器件具有良好的负载瞬态性能。 因此、如果您要使用 Duty=80%、则负载瞬态将不是很好。
    对于 WEBENCH 设置 sDuty-max=70%、我将与 WEBENCH 团队进行双倍检查、并在稍后给您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vasily、

    如果您有5V 输入、通常会有更出色的解决方案。 有关3A 的信息、请参阅 TLV62585;有关1A 和2A 的信息、请参阅 TLV62568/9。

    如果您需要更好的瞬态响应、请参阅 TPS62821/2/3系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Vental!

    您的答案非常有用!

    我刚刚检查了 Webench、它的局限性已根据数据表建议进行了更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris。
    感谢您的观看。 TLV62569最适合我!