This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1086:24V 电源的发热问题。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1086, LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664483/lm1086-heat-issue-for-24v-supply

器件型号:LM1086
主题中讨论的其他器件: LM2576

您好!

使用 LM1086 3.3V 线性稳压器存在发热问题  

我提供的是24V、我需要3.3V 的输出

主要是我提供了24V 电压并获得了3.3V 电压、但现在硬件中存在一个问题、即如果我提供24V 电压、它的发热和稳压器会出现故障、

电路如下所示

引脚1 GND

使用0.1uF 电容器连接 PIN2输出

使用0.1uF 电容器连接了引脚3输入。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-POWER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murugesh、

    您通过 LDO 的电流是多少? 您的整个负载是否为 LED?

    我们可以通过以下公式计算 LDO 中的功耗:PD =(Vin - Vout) x Iout =(24V - 3.3V) x Iout = 20.7V x Iout。 耗散的功率转换为热量。 由于余量大(Vin - Vout)、即使是很小的电流也会产生大量热量。

    您可以通过减少余量来减少 LDO 中耗散的功率。 这可以通过将直流/直流转换器放置在 LDO 前面来实现。 这将提供更节能的降压转换。 或者、您可以在 U1前面放置第二个 LDO、甚至是一个功率电阻器、以分散功率耗散。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应、

    最坏情况下、我需要通过 LDO 的400mA 电流。

    您能否指导我如何减小余量以及如何将直流/直流转换器放置在 LDO 中、或将多少功率电阻器值放置在 U1前面。

    我是这个领域的新手、请指导我解决这个问题、

    尊敬的、
    Murugesh HM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugesh、

    电流为400mA 时、您的应用根据我在上一篇文章中的计算得出的功率耗散为8.28W。  这就是您遇到热问题的原因。  根据热性能信息表、我们可以看到、在 JEDEC 高 K 电路板上、ThetaJA 为23.0 C/W  这意味着我们可以估计结温比环境温度高~190 C。

    根据电气特性表、我们发现 LM1086的最大压降规格为1.5V。 这意味着您的应用的最小输入电压为4.8V (3.3V + 1.5V)。  较高的输入电压将有助于提高 LDO 的一些交流性能、例如 PSRR;但是、这将以较高的功率耗散为代价、并且在~3V 余量(您的应用的 Vin = 6.3V)后、该优势将变得微不足道。  因此、您可以使用与在应用中使用 LM2576类似的直流/直流转换器、将 LM1086输入端的24V 输入降压至4.8V 至6.3V 之间。   

    如果您选择使用另一个 LDO、则可能需要均匀地分配两个 LDO 之间的功率耗散。  因此、您需要每个 LDO 上一半的压降;因此、您需要第一个 LDO 将24V 降至~10.3V、然后使用当前的 LDO 降低剩余电压。

    如果您选择使用功率电阻器、则需要小心选择具有适当额定功率的电阻器。  您可以使用欧姆定律来计算最大负载为400mA 时电阻器两端的压降。  该电阻器的目的是通过在 LDO 外部耗散功率来降低 LDO 的输入电压。

    非常尊重、

    Ryan