This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:通过 GPC Cycle 选项卡在日志记录中发现可能的错误-日志文件不会覆盖、数据丢失

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663248/bqstudio-possible-bug-found-in-logging-via-gpc-cycle-tab--log-file-does-not-overwrite-data-lost

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ34110

你(们)好。

我找不到提交错误报告的地方、因此我想可能这里的 TI 人之一会这样做。

我想我在登录 GPC Cycle 选项卡时在 bqStudio 中发现了一个错误。  我看到的是、当我启动手动 GPC 周期并开始记录时、数据将正常记录。  取消循环不会停止记录过程。  我不确定是否打算这样做。

我很确定、如果我在取消前一个周期后开始另一个 GPC 周期、系统将提示我覆盖现有的日志文件。  我选择"是"、但文件不会覆盖。  日志文件保持不变、新的日志数据不会写入任何位置。  逐步重现:

1) 1)打开 BQStudio 并连接到监测计(在我的案例中为 bq34110)。

2) 2) 进入 GPC Cycle (GPC 周期)窗口。  选择手动模式。

3) 输出目录为默认值(C:\ti\BatteryManagementStudio\OutputFiles)

4) 4)基本文件名留空。  在本例中、EDV0设置为2900。

5) 5)开始 GPC 周期过程并开始记录。  文件名默认为 roomtemp_highrate.log。

6) 6)取消 GPC 周期。  取消循环后、数据继续记录到 roomtemp_highrate.log 文件中。

7) 7)再次启动 GPC 周期、出现覆盖提示。  选择"是"以覆盖。

8) 8)数据停止记录到 roomtemp_highrate。log、但该文件未被替换、且不会写入新数据。  

我找到的解决方法是只需登录到新文件、而不是覆盖上一个文件。

我运行的是 Windows 7 x64、bqStudio v1.3.54.1。  请告诉我是否可以提供任何其他系统信息、这些信息可能会有所帮助。

我刚刚失去了放电周期日志、希望您能重现、这样其他人就不会像我一样!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    感谢您将此事提请我们注意。 我们将按照您的步骤重现问题、并向您提供我们的调查结果。

    您是否尝试在 bqStudio 测试中更新到最新版本? 您能否尝试并告诉我们该版本1.3.x 中是否存在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达米安

    我已确认此行为出现在1.3.80版本的测试中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达米安

    v1.3.80需要传递更多内容:
    -在 GPC Cycle (GPC 周期)窗口中,无论选择何种温度,启动任何日志都将始终以室温作为文件名的前缀。
    -当启动“高温”日志时,出现的消息框会告诉用户设置为室温(30°C)。  编辑:我认为这是对我的最终误解、似乎希望我开始记录并在室温下执行充电、在高温或低温下执行放电。