This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95378BQ5M:最大 VDD 电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95378BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664817/csd95378bq5m-max-vdd-current

器件型号:CSD95378BQ5M

您好!

我的客户计划使用 CSD95378BQ5M、并想知道最大 Vdd 电流、以便相应地调整其5V 电源的大小。 我在 DS 上看不到该或栅极电荷的规格。 它们应该计划多大的 Vdd 电流?

谢谢、

Antonio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥
    待机时的最大 VDD 电流为250uA、在5V、50%占空比、500kHz 运行期间通常为27mA。 您回答正确、这不在网站上的数据表中。

    请随时向我发送电子邮件、如果您有更多问题、我可以与此部件的所有者联系。